This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3245:SN74CB3T3245:输出电平高于电源电压

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/907715/sn74cb3t3245-sn74cb3t3245-the-output-level-is-higher-than-the-supply-voltage

器件型号:SN74CB3T3245

大家好

SN74CB3T3245:输出电平高于电源电压

我们将 PI3C3245替换为 SN74CB3T3245。
对于 VCC 2.5V 电源、A 侧的信号电平为3.3V、B 侧的信号电平为2.9V 而不是2.5V、请帮助查看原因、谢谢!

请参见附加文件、该文件是测试结果和 SCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seasat、

    您能否使用测量工具添加输入波形和电源的示波器截图? 这将帮助我了解所有这些引脚上发生的情况、因为我认为这可能是问题所在、但我希望一些数据来确认这一点。  

    此外、在测试中、您是否正在加载电路板? 如果您绘制的电流是多少?

    此致、

    Parker Dodson