This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:可能的操作模式

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166, TS12A4516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/907089/ts5a3166-possible-operation-mode

器件型号:TS5A3166

你好、

我的一位客户计划使用 TS5A3166、对可能的操作模式有疑问。 该器件 μs 以下参数保持脉冲、还是会损坏:-0.6V 至-9V 的振幅(相对于接地的负电压)、持续时间为200 μ s 至1ms、电流小于100mA。 下面是一个原理图。  脉冲施加到引脚(1)。

谢谢、

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daria、

     TS5A3166 不支持信号路径上的负电压- -0.6V 至-9V 将在可能损坏器件的绝对最大条件(即使持续时间很短)之外运行。

    在类似配置中、您可以查看 支持负信号的 TS12A4516/7。

    此致

    Saminah