This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:用于负载单元的低侧开关

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/906672/ts5a3166-low-side-switch-for-load-cells

器件型号:TS5A3166

大家好、团队、

你好。 我们的客户打算将 TS5A3166用作4个负载单元的低侧开关。 它们打算将开关添加到接地端、以便一次切换所有4个负载单元、然后通过 ADC 单独读取信号。

当退出待机模式时、此低侧开关将成为初始电源序列的一部分。 在退出待机模式后运行偏移校准、然后分别读取每个电池。

称重传感器输出为352Ω Ω。 输入为402Ω Ω。 在所有4个负载单元同时开关在一起的情况下、此配置是否会出现任何可能的问题?

提前感谢!


此致、

Jejomar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar

    为了确保我正确理解您的配置、您能否提供显示应用电路设置的方框图?

    您还希望通过开关看到的最大电流输出是多少?

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker、

     TS5A3166通过将负载单元切换到接地来为负载单元供电、如下图所示。



     4个负载单元的~400欧姆和3.3V 激励条件下、总电流为~33mA。 如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢!


    此致、

    Jejomar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    感谢您提供的额外信息!  

    我在这个配置中唯一能看到的问题是控制输入的开关速度。 使用采用3.3V 电源的 TS5A3166、最大导通时间为11ns、最大关断时间为13ns。 为了确保正常运行、开关速度需要< 41.67MHz、并且由于开通和关断时间的非对称性、开关速度也应低于该速度。 如果开关的开关速度不是很高、就不会出现问题。

    最棒的

    Parker