This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:与 CD74HC4051相对

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051, SN74LV4051A, TMUX1208, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/906155/sn74lv4051a-versus-cd74hc4051

器件型号:SN74LV4051A
主题中讨论的其他器件:CD74HC4051TMUX1208TMUX1308

您好!

这两个器件似乎可以互换。

我的客户以前使用过 CD4051、而在某些应用中、信号在5V 以内、因此 CD74HC4051和 SN74LV4051A 都可用、我应该推广哪一种?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LV 没有先断后合、但 Ron 较低。

    还有许多其他可能的替代产品;您应该推广的是 TMUX1208或闪亮的新型 TMUX1308。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    如前所述、CD74HC 和 SN74HC4051都可以支持5V 应用、但我们拥有采用类似配置的全新 TMUX 器件、可提供更多功能。

    新型 TMUX1308 具有1.8V 兼容控制输入、先断后合、失效防护逻辑和注入电流控制、并采用 16引脚 SOT-23-THN 封装。

    请参阅下面的比较摘要:

    此致、

    Saminah