This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851-Q1:当 Vcc=5V 时、VIH 最小值和 VIL 最大值是多少?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4851-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/905663/sn74hc4851-q1-what-is-vih-min-and-vil-max-when-vcc-5v

器件型号:SN74HC4851-Q1

大家好、团队、

我的客户对 SN74HC4851-Q1有一个问题、当 Vcc=5V 时、VIH 最小值和 VIL 最大值是多少? 数据表 EC 表中没有数据、您能否提供?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.5V 值用于施加到5V±10%的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    正确- 4.5V 值用于施加到5V±10%的电源上。

    我还建议查看 TMUX1308-Q1 器件、该器件在功能和参数方面与 SN74HC4851-Q1完全等效、并在 Vcc = 5V 时指定 VIH 和 VIL。


     

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Saminah 和 Clements。

    此问题来自已完成器件选择的正在进行的项目。  当 Vcc=5V 时、我们将采用 VIH_MIN=3.5V 和 VIL_max=1.5V。

    谢谢。