This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B-Q1:电源关闭时的器件行为

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B-Q1, TMUX1308-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/905609/cd4051b-q1-device-behavior-while-supply-is-off

器件型号:CD4051B-Q1

您好!

  • 当不供电并且 INH 引脚被下拉为低电平时、CD4051B-Q1的开关状态将是什么? COM 引脚是否会连接任何通道? 或者、是否会禁用所有通道?
  • "直流输入电压"的绝对最大额定值是 VDD + 0.5V、但如果外部寄存器将"直流输入电流"限制在10mA 以下、是否可以施加大于 VDD + 0.5V 的电压? 我假设在对通道施加电压除以电阻分压器时不提供电源的情况。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    CD4051B-Q1不支持断电保护 ,当开关电源未通电时,该保护可在 I/O 和数字逻辑引脚上保持高阻抗状态。 只有当"INH"为高电平时、通道才会被禁用。

    当 INH 下拉为低电平并且 开关 I/O 路径上有电压时、如果 I/O 电压超过电源电压轨、它将正向偏置 I/O 引脚和 VDD 之间存在的内部静电放电(ESD)保护二极管。 当内部 ESD 二极管正向偏置时、I/O 路径上的电压会对开关电源引脚进行反向供电并损坏电源轨上的组件。 此外、正向偏置二极管可提供一条路径、用于对信号开关自身进行反向供电、从而意外导通 I/O 路径。  这是数据表中的绝对最大限制规格。 VDD +.5V   

    为了避免反向供电、 请确保当 VDD 为0且斜升时没有活动 I/O。 这可能会以过大的电流损坏器件。

     ABX 最大规格是指当您有电源 VDD 并且 信号路径上的电压 小于-0.5V 或大于 VDD +0.5V 时 、需要将电流限制为<10mA 以防止对 IC 造成永久损坏。

    只要保持电流限制、就可以使用内部 ESD 二极管来钳制电压。 这是许多客户在其系统中实施的概念。 这里  有一个很好的链接、展示了如何使用内部二极管或外部二极管来钳制电压、或使用串联电阻器来限制电流。

    您的应用的电压要求是什么-如果您不使用双电源且具有低压应用、我 还建议您使用 具有 反向供电保护以及其他功能(1.8V 兼容控制输入、先断后合、注入电流控制)的 TMUX1308-Q1。

    此致

    Saminah