请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A27518E 您好!
此多路复用器是否可用于 FSI 信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vino、
FSI 是一种串行通信外设、能够 进行高达200Mbps 的高速通信。
您的应用的数据速率要求是什么?
对于数字应用、我们建议开关带宽为每通道数据速率的1.5倍。 FSI @ 200Mbps 的带宽要求为~300MHz
TS3A27518E 支持240MHz 的带宽。 您将使用该器件的所有6个通道吗?
您还可以查看 TMUX1574 是一款支持 2GHz 更高带宽的2:1、4通道开关。
此致
Saminah