This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:FSITM

Guru**** 2514775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/905610/ts3a27518e-fsi

器件型号:TS3A27518E

您好!

此多路复用器是否可用于 FSI 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vino、

    FSI 是一种串行通信外设、能够 进行高达200Mbps 的高速通信。  

    您的应用的数据速率要求是什么?

    对于数字应用、我们建议开关带宽为每通道数据速率的1.5倍。 FSI @ 200Mbps 的带宽要求为~300MHz

    TS3A27518E 支持240MHz 的带宽。 您将使用该器件的所有6个通道吗?

     您还可以查看 TMUX1574 是一款支持 2GHz 更高带宽的2:1、4通道开关。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我们希望确保多路复用器正常工作、即使在 FSI 信号的最高数据速率下也是如此。

    是的、将使用所有6个通道、每个通道2 TX、2 RX 和1个时钟。