This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:(TMUX646引脚对引脚升级支持6GHz 带宽)我是否可以将此器件用于单端信号多路复用?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/905743/ts5mp646-tmux646-pin-to-pin-upgrade-supporting-6-ghz-bandwidth-available-can-i-use-this-part-for-single-ended-signal-multiplexing

器件型号:TMUX646TS5MP646
主题中讨论的其他器件:TS5MP646

你(们)好

在我们的新设计中、我们希望使用高速2:1多路复用器在两个八路 SPI 闪存存储器(具有单端信号)之间切换。

使用8x 数据 IO 和其他控制信号时、最大时钟频率为200MHz。

我们是否可以使用该部件连接主机处理器和两个八进制存储器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:6346439、

    TS5MP646可用作5个差分通道或10个单端通道。

    根据第25页的数据表:

    "时钟和数据通道可根据需要互换、以便为应用实现最佳布局。 此外、TS5MP646的信号线在芯片上进行单端路由。 这使得该器件适用于差分和单端高速系统。"

    此部件足以满足您具有多达10 个通道的应用需求。

    此致、

    Parker