This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23166:存储温度

Guru**** 2525480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/905440/ts5a23166-storage-temp

器件型号:TS5A23166

团队、

请告知这两个器件的最小和最大存储温度:

  • TS5A23166DCUR
  • TS5A3159ADBVT

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 e2e。

    这些器件的存储温度通常为-65至150°C。 最低点是使用的较低温度周期温度。 高温为150°C、因为这是我们高温贮存烘烤的温度

    此致

    Saminah