This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:在 SPI CLK 设计上使用 SN74LVC1G66会遇到失真。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66, SN74AUC1G126, SN74LVC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/905274/sn74lvc1g66-sn74lvc1g66-use-on-spi-clk-design-will-encounter-distortion

器件型号:SN74LVC1G66
主题中讨论的其他器件: SN74AUC1G126SN74LVC1G126

您好、先生、

我们的客户遇到 了 SPI CLK 开关上使用的 SN74LVC1G66问题、但他们遇到 CLK 时会出现失真。

请帮助您检查 SN74LVC1G66是否适用于 SPI CLK? 还有其他有关 SPI CLK 的建议器件吗? (支持 SPI 的1:1 SPST)

请参阅下图、CLK 大约为33MHz。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些波形是否确实使用50 Ω 探针测得? SPI 信号需要高阻抗负载。

    这些看起来像信号反射。 两条迹线的长度是多少?

    对于单向信号、您可以使用 SN74LVC1G126 (如果电压不高于2.5V、则为 SN74AUC1G126)等简单缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    对于数字应用、我们建议开关带宽为每通道数据速率的1.5倍或每通道时钟频率的3倍。

    对于33MHz SPI CLK、 SN74LVC1G66的300MHz 带宽 应适用于您的应用。 大多数 SPI 应用需要4个通道、如何在 SPI 应用中使用单通道1:1开关?

    如果开关导致问题或系统问题、一种快速方法是移除器件并将电路板上的引脚短接在一起。 这将允许您在移除器件但系统仍配置为通过信号的情况下运行测试。 尝试查看信号失真是否仍然是一个问题。

    您能否提供有关 VDD、输入电压的更多信息?

    以下 是有关高速布局指南的良好应用手册。 减少时钟失真的常见技术是采用适当的端接、其中源阻抗与端接阻抗匹配、 从而降低时钟信号的压摆率、缩短布线长度。

    此致

    Saminah