This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 256通道模拟多路复用器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1104, TMUX1108, TMUX1109
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/903249/a-256-channel-analog-multiplexer

主题中讨论的其他器件:TMUX1104TMUX1108TMUX1109

您好!  

我需要一个256通道模拟多路复用器。 请您在这方面向我介绍一个芯片吗?

非常感谢。

最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nourshin、

    我们拥有各种大小、性能和通道数不同的多路复用器(MAX:32通道)。 为了提供最合适的多路复用器、我们需要更多信息。 对于带宽、电压、通道数、泄漏和任何其他应用相关规范、有哪些要求? 如果可能、请提供一个方框图或多路复用器应用的说明。

    谢谢、
    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。  

    我需要256通道多路复用器来选择256个传感器板通道之一。 下面显示了3*3传感器阵列的方框图。

    应选择 nA 范围内的电流并由多路复用器开关传递。 电压可限制为5伏。 速度不是那么关键。 频率范围内的时钟就足够好了。 但泄漏电流必须低于 PA。  

    再次感谢你。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nourshin、

    您计划将多少个 ADC/MP 用于256个传感器板通道?  我们没有256:1 MUX、电压为5V、泄漏电流低于皮安。  我们没有任何适合这种情况的多路复用器作为单个封装。 我认为最好的分辨率是使用较小的多路复用器作为构建块。 对于我们的器件、我们似乎可以使用64 4:1多路复用器、然后是8 8:1多路复用器组、最后是8:1多路复用器组。 这需要73个。  

    谢谢、
    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    感谢您的指导。 然后、根据上述安排、您能否为我介绍尽可能低的泄漏电流芯片? 我是说开关打开时的泄漏电流。 我需要 MUX 的3级中累积的泄漏电流处于 PA 范围内。

    再次感谢你。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nourshin、

    基于5V 电源、我们产品系列中泄漏电流最低的产品是 TMUX1108 (8:1 MUX)和 TMUX1104或 TMUX1109 (4:1 MUX)。 根据您的布局或要求、我会推荐不同的变体。 我很担心、将所有这些多路复用器加在一起会导致总泄漏缓慢上升至 nA。 我们的 TMUX11XX 系列是我们在低电压下具有超低泄漏的系列。  

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jon。