This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:TS3A226AE 的电话插孔检测机制问题

Guru**** 2387770 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE, TS3A227E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/904514/ts3a226ae-question-of-phone-jack-detection-mechanism-of-the-ts3a226ae

器件型号:TS3A226AE
主题中讨论的其他器件: TS3A227E

您好、Sirs、

如标题所示、TS3A226AE 的电话插孔检测机制是否与 TS3A227E 相同(如下图所示)?
网站上的数据表是否为完整版本?


谢谢、此致、

陈耀恩
2020年5月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    产品文件夹上的数据表包含有关这些器件的完整信息。

    如标题所示、这些是 检测3极或4极音频附件的音频插孔开关器件。

     在 e2e 上找到了这篇文章、其中重点介绍  了我们拥有的音频插孔开关器件之间的主要差异:

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Saminah、

    感谢您的建议。 除了功能比较外、TS3A226AE 是否使用与 TS3A225和227相同的阻抗范围进行检测?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年5月13日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是的、 TS3A226AE 使用与 TS3A225和227相同的阻抗范围进行检测。

    查看 TS3A225E 数据表寄存器映射、您可以看到该器件识别一系列电阻并为其分配寄存器值。  然后、该器件比较寄存器值以确定 TIP 到 SLEEVE (RSLEEVE)和 TIP 到环形2 (R2)的电阻是相互>、<或=。   

    此致

    Saminah