This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:I2C 兼容性和产品选择工具

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/904785/tmux1511-i2c-compatibility-and-product-selection-tools

器件型号:TMUX1511

开关和多路复用器的产品选择工具允许选择符合各种标准的器件、包括与 I2C 的兼容性、失效防护逻辑和断电保护。 选择全部3个后、不会列出任何组件。 然而、TMUC1511兼容失效防护逻辑和断电保护。  

此外、这些论坛上的 TI 专家表示、只要 I/O 电压在建议的工作条件下、TMUX1511就与任何信号兼容。 问题具体在于 I2C、答案建议将 TMUX1511用作 I2C 解决方案。

TMUX1511数据表声明了与 SPI 隔离和 JTAG 隔离的兼容性。  

为什么、如果 TMUX1511确实与 I2C 兼容、那么选择工具中是否找不到它? 为什么 I2C 兼容性未列出组件的应用?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "支持 I2C"功能仅列出两个通道器件。 TMUX1511有四个通道、因此在常见的 μ I²C 总线情况下、该通道过大。 (SPI 和 JTAG 通常有四个信号。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但这会使选择器工具的用处降低-至少对我来说是如此。 在选择器件时需要考虑的变量太多、我希望使用该工具来缩小选项范围。 即使只需要2个通道器件、我也很值得使用4通道器件。 我可能还会对其余 通道有其他用途。 但我完全错过了该器件可与 I2C 配合使用的机会。 我之所以注意到它是兼容的、只是因为我对其他参数感兴趣。  

    作为比较、我们通常使用十六进制逻辑反相器或缓冲器组、即使实际只使用1或2个门。 仅仅因为某个器件具有额外的通道、而导致其取消资格以供考虑、这似乎是一种耻辱。

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的反馈。

    器件搜索工具根据要求提供最佳匹配-如果是使用 I2C 的应用、通常首选2通道器件;对于 JTAG 或 SPI、最常用的是4通道开关来支持这些应用。  您所指的"特性"滤波器基于这些开关支持的关键应用(在数据表的"应用"部分-第一页中突出显示)。

    话虽如此、如果信号电压和带宽处于建议的工作条件内、我们的大多数信号开关可以支持所有这些协议(I2C、SPI、UART、JTAG 等)。

    然后、您可以筛选特定"功能"或对特定参数进行排序、以帮助缩小选项范围。

    此致

    Saminah