This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23160:模拟输入范围

Guru**** 2381550 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23160, TS5A22362, TS5A22366, TS5A22364
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/904490/ts5a23160-analog-input-range

器件型号:TS5A23160
主题中讨论的其他器件: TS5A22362TS5A22366TS5A22364

您好!

TS5A23160数据表将模拟输入信号范围规定为0V+。  我计划输入一个介于-25mV 至+25mV 之间的信号、这意味着一个稍微负的信号。 这是可以的、还是我希望输出端出现失真?   

我知道有类似的开关具有负信号功能、例如 TS5A22362、364、366等、但它们的电荷注入要高得多。

此致

Terje

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terje、

    只要所有电压都相对于接地端而言,您就可以在-0.5–6.5V 的最大工作电压范围内工作。负 VI 会导致一些失真,TI 不会在负 VI 操作中验证此部件。 但是、建议的运行条件是我们保证器件将按照数据表中的特性运行的参数。   

    如果您计划使用负 VI、我建议使用 TS5A22362、TS5A22364或 TS5A22366。

    此致、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jon、

    我将尝试测量失真。 如果情况太差、我将切换至 TS5A22362。

    此致

    Terje