This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3253C:/OE 产品系列

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3253, SN74CBT3253C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/904347/sn74cbt3253c-oe-portfolio

器件型号:SN74CBT3253C
主题中讨论的其他器件:SN74CBT3253

大家好、团队、

我的客户想知道 TI 为什么拥有 OE 规范不同的多路复用器、SN74CBT3253和 SN74CBT3253C。

最初、我的客户正在寻找 TC7MB3253FK 的替代产品。 挑选合适的兼容器件有点令人困惑。

为什么 TI 具有双路 MUX、哪两个/OES 更改为2英寸和?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    SN74CBT3253C 是 TC7MB3253FK 的最佳替代产品、因为它具有相似的功能。

    与 SN74CBT3253C 相比、SN74CBT3253的设计有所不同、因为在创建器件时、需要考虑不同的应用。 但是、由于器件之间的差异很小、因此真值表不同、器件型号将相似。 我希望这有助于消除任何混淆!

    此致、

    Parker Dodson