This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1104:模拟多路复用器的接地引脚连接

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/902067/tmux1104-the-ground-pin-connection-of-analog-mux

器件型号:TMUX1104

模拟多路复用器的接地引脚是否应连接到数字接地或模拟接地?

我认为应该将其连接到 DGND、因为 DGND 是数字信号控制引脚的基准。 尽管模拟信号位于主信号路径中、但接地引脚与主信号路径没有关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maverick、

    感谢您使用 e2e。  您必须检查哪些最适合您的设计。

    TMUX1104数据表指定以0V 基准接地。

    这意味着电源的0V 连接被连接至系统接地。 因此0V 点与接地相同。

    如果您将 GND 引脚连接到 DGND、则 可以最大限度地减少来自设计模拟器件 AGND 上信号的干扰。  

    但是、由于数字信号是静态的、因此 MUX 的 GND 引脚应连接到模拟接地。  

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果控制引脚不是静态的、而是始终切换。 接地引脚应连接到 AGND 或 DGND?

    多路复用器中 GND 的功能是什么? 它是否用作数字信号的基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、GND 是数字输入的基准。 如果您希望使开关噪声远离模拟信号、请将其连接到 DGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "如果您将 GND 引脚连接到 DGND、则 可以最大程度地减少来自设计模拟器件 AGND 上信号的干扰。 "

    您真正要表达的是""如果您将 GND 引脚连接到 DGND、它可以 最大限度地减少从 DGND 上的信号到设计上的模拟器件的干扰。 "?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否始终将 MUX 的接地引脚连接到 DGND? 这样做是否有问题? 我认为多路复用器的接地与模拟信号路径没有关系。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maverick、

    如果数字控制信号正在切换、则开关噪声可能会对模拟信号造成干扰、因此在这种情况下、将多路复用器的 GND 引脚连接到 DGND、否则将其连接到模拟接地以实现简单。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    "为了简单起见、请将其连接到模拟接地。"

    我认为将其连接到 DGND 也很简单。 从理论和性能的角度来看、我是否应该始终将其连接到 DGND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maverick、

    这实际上取决于您的系统。 来自 TMUX11xx 器件的任何开关电流都将流经 GND、因此、如果您的系统中有大量开关、最好将其连接到 DGND。 但 GND 引脚上的噪声也可以耦合到器件的 S/D 引脚。

    此致

    Saminah