This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309:引脚7、NC 引脚连接至 GND

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/903317/tmux1309-pin-7-nc-pin-connected-to-gnd

器件型号:TMUX1309

我们建议 IC“TMUX1309PWR”作为第二个电源,但对于主电源,引脚7连接到 GND。

NC 引脚连接到 GND 时是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jazz、

    是的、您可以将 NC 引脚连接到 GND。 如果您对如何在应用中使用 TMUX1309有任何疑问、请告诉我。

    此致

    Saminah