This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在开关选择方面需要帮助

Guru**** 2384680 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66, CSD15380F3, CSD13380F3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/902076/need-help-in-switch-selection

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G66CSD15380F3CSD13380F3

我想使用 MOSFET 设计我的开关。 我认为 NMOS 是用作开关的最佳选择。 如果我错了、请纠正我的问题?

请为我推荐 NMOS 或开关。 要求是最低电流。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要切换的信号接近正电源轨、则最好使用由 NMOS 和 PMOS 构成的传输门。

    所有 CMOS 开关的电源电流都近似为零。

    什么是电源电压? 信号电压范围? 所需的带宽? 什么电流? 您能承受多大的阻力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压范围为3V 至4.35V (电池)。

    信号电压范围也为3V 至4.35V。 带宽是什么意思? 电流尽可能低。 我不确定电阻器件。 如何确定它?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信号是连接到电池的电池电平信号、以及连接到 MCU GPIO 的充电芯片输出。 我们在电池/充电芯片和 MCU 之间有一个开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多模拟开关。 最便宜的是 SN74LVC1G66。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    感谢您的查询。 正如 Clemens 所指出的、TI 拥有许多模拟开关产品。 我是功率 MOSFET 产品线的应用工程师。 信号需要多大的电流? 这是小信号应用还是电源开关应用? 我们确实制造了一些非常小的 N 沟道 FET、例如可能需要关注的 CSD13380F3和 CSD15380F3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    只需跟进、查看您的问题是否已解决。 如果我今天没有收到您的回复、我将假定您已经获得了您需要的答案、并结束了本主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    由于我没有听到您的反馈、我假设您的问题已经得到充分回答、我将结束本次主题。