This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:我们要检查是否有支持 SAS3.0和未来 SAS 4.0的交换机产品

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/902716/tmux1574-we-want-to-check-whether-we-have-switch-products-to-support-the-sas3-0-and-future-sas-4-0

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: TMUX136

大家好、

我们要检查 是否有支持  SAS3.0 和 未来 SAS 4.0的交换机产品。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    从我在网上找到的内容来看、SAS3支持高达12Gb/s 的速度、而 SAS4支持高达24Gb/s 的速度 数据速率将决定将使用哪个多路复用器/开关。 TI 最快的 MUX (TMUX136)具有6GHz 的带宽,可以轻松支持~4Gb/s。 我们用来选择开关的粗略公式是带宽=(3/2) xDataRate。 使用带宽为2GHz 的 TMUX1574、我们可以获得~1.3Gb/s 的 DR

    谢谢、

    Jon