This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:当两个具有不同 VIO (3.3V、1.8V)的 SPI 主器件通过1.8VIO 访问 SPI 闪存时

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/902664/tmux1574-when-two-spi-master-with-different-vio-3-3v-1-8v-accessing-spi-flash-with-1-8vio

器件型号:TMUX1574

大家好、

此外、我还想确保下图是否正常工作。

问题是、选择信号 A 时、SPI_D_1.8VIO 的电压电平是多少?

当选择信号 A 或 B 时、它们的电压电平是否传输到器件侧?  

谢谢、

/Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

     

    TMUX1574PWR 将以5.5V 的最大输出电压传递高达2 * VDD 的信号。

    因此、对于您的第一个问题、如果选择的信号 A 大于 SPI_D_1.8VIO、则为 :3.3V - ILOAD * RDS (on)。

    对于第二个问题、该部件将通过信号 A 或信号 B、具体取决于使能引脚选择的信号、具体取决于实际情况。 只要信号 A 或信号 B 小于 Vdd * 2 (在本例中为3.6V)、信号将在开关电阻上以较小的压降传递。

    如果您有任何其他问题,请随时提问!

     

    最棒的

    Parker Dodson