This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1247:输入电压范围更广的器件

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/902302/tmux1247-wider-vin-range-device

器件型号:TMUX1247
主题中讨论的其他器件:TS12A12511

大家好、

我的客户正在检查 TI 是否具有与 MUX1247/SC70类似的器件

但 VCC AD Vin 支持高达12V 的电压

我在 TI.com 上进行了快速检查、但运气不好、我们能不能再给您推荐吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、没有高于5V 的 SC-70开关

    TS12A12511这样的器件只有在封装不是严格要求的情况下才能工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TI 没有采用 SC70封装的 SPDT,其 Vcc 或 Vin 支持12V 电压。 我建议使用 TS12A12511。 TS12A12511 是一款12V、2:1 (SPDT)、单通道模拟开关。

    谢谢、
    Jon