您好!
我们有一个应用程序,我们需要一个开关多路复用器(如器件)将主 JTAG 调试器(调试连接器)连接到多个从调试(连接器)。
考虑以下应用电路。 我还想切换 VCC 和 GND 信号。
我看到通过通道的连续电流的绝对最大额定值。 但我看不到建议运行条件的最大值。 每个通道开关的最大功耗是多少?
上述应用是否可以通过开关实现? 如果不能、任何人也可以推荐其他适合我的应用的开关。
谢谢、
Shrikant
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有一个应用程序,我们需要一个开关多路复用器(如器件)将主 JTAG 调试器(调试连接器)连接到多个从调试(连接器)。
考虑以下应用电路。 我还想切换 VCC 和 GND 信号。
我看到通过通道的连续电流的绝对最大额定值。 但我看不到建议运行条件的最大值。 每个通道开关的最大功耗是多少?
上述应用是否可以通过开关实现? 如果不能、任何人也可以推荐其他适合我的应用的开关。
谢谢、
Shrikant
这个想法背后的原因是、如果您看到 JTAG 调试器、每个调试器制造商都有自己的信号(除了主 JTAG 主信号)、而且信号被分配到其连接器的不同引脚。 因此、如果我要为不同的调试器设计开关电路、则会涉及很多复杂性、并且几乎不可能(考虑 PCB 尺寸、成本 等)。 因此、我不想担心所有这些问题、只需通过此开关传递所有信号(因此、我希望将调试器线路的 GND 与控制 GND 电路分离)。
因此、我想知道我是否可以使用此开关、假设目标控制器由外部供电(而不是由调试器供电)、这意味着来自目标控制器的电流要求由其他电源提供、并且不会通过 FET 开关。
我之所以选择此 IC、是因为我在应用手册 http://www.ti.com/lit/an/scda008/scda008.pdf?ts=1588165714086的第15页上看到 、我们可以将此类开关用于 PCI 总线。 因此、我认为 PCI 总线包含 VCC、GND 信号、与 JTAG 类似、因此我可以使用它。 但是、本应用手册中未明确提及任何内容。
提前感谢。
您好、Saminah、
感谢你的答复。
通过该开关的信号是 JTAG 信号、如 TMS、TCK、 TDI、TDO、GND、 VDD (最大3.3或5V)。 如果您看一下我的应用方框图、我放置了一个包含信号的 JTAG 调试器连接器示例。 这来自 Lauterbach 调试器。
据我了解、SN74CB3Q16211的数据表中提到、它具有电荷泵、因此压降几乎可以忽略不计、并且提供轨到轨开关。 因此、我认为我不应该担心每个引脚上的压降。 我是对的还是我理解错的?
再次感谢您的回答。
此致、
Shrikant
Shrikant、您好、
常见的开关架构是什么? 视频详细介绍 了不同的开关架构如何与带电荷泵的 NFET 结合使用。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致
Saminah