This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3251:SN74CBTLV3251输出电压问题

Guru**** 2562240 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/902062/sn74cbtlv3251-sn74cbtlv3251-output-voltage-issue

器件型号:SN74CBTLV3251

您好!

我正在使用 sn74cbtlv3251。

在所有未连接的引脚(即未在 S0、S1、S2中选择)中、我测量 的电压约为0.6~0.7伏。 在所选引脚上、我测量3.3V 电压

即使 OE 为高电平、我也会看到该电压。

我的设置是:

VCC = 3.3V

A = 3.3V。

OE = 0V 或3.3V、带10kohm 上拉电阻。

我认为该器件将所有未连接的引脚置于高阻态

出什么问题了?

谢谢、

推测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer、

    如果您已通过上拉电阻器将/OE 连接到 VCC、则 FET 多路复用器/多路信号分离器将被禁用(高阻抗)

    为了帮助理解该问题、您能否提供以下详细信息:

    • 当您说"未连接"引脚 S0、S1、S2时、它们是否悬空?  
    • 您在哪个引脚测量3.3V 电压?
    • 您能否分享您的应用原理图?

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    以下是我的原理图的一部分:

    我的设计中有8个。

    通过未连接、我的意思是未选择的输出未连接到输入 A

    1、S0、S1、S2连接到 MSP430 IO、它们为3.3V 或0V。

    2.OE -有一个10kohm 上拉至3.3V 并且它也被连接至 MSP430 IO。

    3. A =有一个10kohm 上拉至3.3V 并且  它也被连接至 MSP430 IO。

    我在 B1-B8中看到(S0、S1、S2选择的输出除外)大约为0.6V ~ 0.7V (没有负载连接到其中任何一个)。

    谢谢、

    推测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用的输出实际上是高阻态输出 这意味着开关不会强制它们达到任何特定电压、它们是浮动的。 当您测量它们时、您可以看到0到3.3V 之间的任何电压

    如果您希望禁用的输出具有高电压、则必须向输出添加上拉电阻器、而不是向输入添加上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的答复。  

    如果禁用的输出为高阻态、那么为什么当我连接一个电阻器(如1k Ω)时、我会看到它两端的电压?

    祝你一切顺利、
    推测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何连接电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从其中一个输出接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看到电阻器上的电压、则必须有电流流过电阻器。 禁用输出上不应出现这种情况。 该迹线是否没有其他连接?