This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:2个通道、而不是4个通道

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TS5A23157, TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1164897/sn74cbtlv3257-2-channels-instead-of-4

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: TS5A23157TS5A23159

您好!  

我们是否有与 SN74CBTLV3257相似的器件、但具有2个通道而不是4个通道?

谢谢、  

VL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    如果您绝对需要断电保护、我们建议使用  TS5A23159器件。 否则、 如果您不需要 TS5A23157功能、也可以查看该功能。

    谢谢!

    Bryan