This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] V 乘以1 -多路复用器开关

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, TMUX6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/959938/v-by-one---mux-switch

主题中讨论的其他器件:TMUX1308TMUX6208

大家好、

作为标题、我们是否有这种开关? 谢谢所有 CHS。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我们没有任何5:1多路复用器。 最好的选择是8:1多路复用器。 它仍将使用相同数量的选择引脚、我们拥有8:1器件、尺寸仍然很小、因此拥有3个额外通道不会产生太大的影响。 不过、在此设置中、建议在高速应用中通过一个50欧姆电阻器将未使用的引脚连接到 GND。 如果速度不是很高、并且组件数量是一个问题、您可以将它们悬空或绑定下来。   

    应用是什么? TMUX1308是一款出色的单通道8:1通用多路复用器、采用 SOT-23-THN (8mm^2)和 WQFN (9mm^2)封装。 如果您正在寻找负电压支持、新型 TMUX6208是一款低泄漏精密多路复用器、可能更适合您的应用。  

    通过有关您的应用和信号通过特性(例如频率、电压)的更多信息、我可以帮助您缩小选择范围、并选择合适的器件!

    谢谢、
    Rami