This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX506:电流通道

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/959523/mux506-current-channel

器件型号:MUX506

大家好、团队、

我的客户想知道 每个通道的输入电流是30mA 还是流经所有通道的总电流是30mA?

提前感谢、

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    MUX506是一款16:1多路复用器、具有4条地址线、用于选择要使用的通道。 该额定值用于通过单个通道的总电流、从而查看一次只能选择一个通道的方式。 不应有任何流经其他通道的大电流。  
    请记住、这是绝对最大值、建议的范围为-25mA 至25mA


    谢谢、
    Rami