This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR4000ZBAR 问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/959236/ts3ddr4000zbar-problem

你(们)好

我的道歉。

请问我可否以中文发言?

请用中文回答?

感谢你的帮助。

用于器件"TS3DDR4000ZBAR" 3.3V、2:1 (SPDT)、12通道 DDR2、DDR3和 DDR4开关

原廠IC保護二極體量測值的規格是多少 μ A??

2. O對GND量測組值規格是多少 μ s??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的提问。

    E2E 是一个英文论坛、我们的团队成员无法使用中文进行回复。 请您以英文分享您的问题吗? 我们期待着回答您的问题!

    此致、
    Kate