This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:在-2.5V/+2.5V 双电源下运行

Guru**** 2393335 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/959047/tmux1511-operating-in-dual-supply--2-5v-2-5v

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: TMUX136

您好!

我正在寻找一个低电容/低导通电阻模拟开关来在双电源-2.5V/+2.5V 下运行、我想知道 TMUX1511是否能够以这样的方式运行(通过将 GND 引脚连接到-2.5V、也许可以使用一个旁路电容器)。 我可以在此范围内(低~-2.5V、高~+2.5V)提供逻辑、因此这不会是问题。 我希望我不会遗漏任何明显的东西,提前感谢您的参与。

此致、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SEL 引脚上的电压相对于 GND 引脚上的电压进行测量。 因此、如果您可以提供这样的电压、它将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Clemens!

    假设 TMUX136也可以在该模式下运行是否安全?

    最棒的

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是(任何交换机都可以像这样工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 万分感谢。 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Georgios、

    正如 Clemens 提到的、将接地转换到-2.5/+2.5电源将很好。 唯一真正需要考虑的是逻辑电平。 VIH 相对于系统接地的电压会降至-1.3~2.5V、因此您的设置应该可以与您正在使用的逻辑电平正常工作!

    谢谢、
    Rami