This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:引脚尖端能否断开

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/958979/ts3a226ae-can-the-pin-tip-be-disconnected

器件型号:TS3A226AE

大家好 、

TS3A226AE 的引脚尖端能否断开连接、这是因为客户实验的结果是、如果尖端断开连接、则可以缓慢插入耳麦来识别耳机。 如果连接了耳塞、则在插入缓慢的情况下无法识别耳机。 如果无法断开连接、是否有任何方法可以解决无法识别慢速插入的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    TS3A226AE 使用 TIP 来 比较 TIP 和 Ring2之间的电阻以及 TIP 引脚和 SLEEVE 之间的电阻。 根据电阻、它将确定是3极、4极还是4极 OMTp。


    因此、应连接 TIP 以使其正常工作。 我想知道他们如何在没有提示的情况下使其正常工作。  

    TS3A226AE 在触发器检测和检测序列启动之间确实有一个延迟、以帮助最大程度地减少这种慢速插入问题。
     
    不过、我们认为防止缓慢插入问题的最佳方法实际上是更改音频插孔本身。 如果您看下面的图片、建议的插孔将触发引脚置于插孔内、靠近尖头引脚。 这有助于确保在检测序列开始之前完全插入插头。  



    谢谢、
    Rami