This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPC506:多路复用器电路设计确认

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MPC506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/958475/mpc506-mux-circuit-design-confirmation

器件型号:MPC506

大家好、

我想获取您对使用 MPC506 的客户设计的意见、以读取15个信号(模拟和数字)。

客户想要确认他是否可以提供+5伏电压并使负电压电源引脚悬空?
在不影响这些信号值的情况下传递不同的信号类型(模拟和数字)是否正常?
他能否将使能引脚和 Vref 引脚连接到同一电源?
在多路复用器关闭时、信号是否会相互影响?

以下是建议设计的图像:


请告诉我您对客户有的任何问题。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、


    感谢您提出问题。 但是、这个问题似乎在几天前就已经提出过、现在仍在进行讨论:  



    只要达到这个问题中添加的额外点、传递不同的信号类型(模拟和数字)而不影响这些信号的值是否合适?从多路复用器的角度来看、任何信号、无论是数字信号还是模拟信号、 只要它们处于数据表中列出的器件的安全工作条件内、就会通过相同的测试。 此常见问题解答中提供了更多信息: 有关信号开关和多路复用器的常见问题解答,如果您在标题为 模拟开关和数字总线开关之间有何区别?

    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的回复、并告知我们客户考虑将此信息发布到 e2e。

    现在将解析此线程。

    此致、

    Jonathan