请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MPC506 大家好、
我想获取您对使用 MPC506 的客户设计的意见、以读取15个信号(模拟和数字)。
客户想要确认他是否可以提供+5伏电压并使负电压电源引脚悬空?
在不影响这些信号值的情况下传递不同的信号类型(模拟和数字)是否正常?
他能否将使能引脚和 Vref 引脚连接到同一电源?
在多路复用器关闭时、信号是否会相互影响?
以下是建议设计的图像:
请告诉我您对客户有的任何问题。
谢谢、
Jonathan