This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:B 端子上的上拉电阻

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/957728/sn74lvc1g3157-pullup-at-the-b-terminals

器件型号:SN74LVC1G3157

大家好、

SN74LVC1G3157的 B 端子上是否有上拉电阻?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    您是否有任何具体问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    只要 通过添加上拉电阻器而增加的任何额外电流不会超出器件的最大电流规格(+/- 128mA)、添加上拉电阻器即可。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson