This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159-Q1:如何在12V 电池短路情况下保护5V 多路复用器? 二极管钳位是否足够?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/957637/ts5a3159-q1-how-do-i-protect-5v-mux-from-12v-short-to-battery-scenario-will-diode-clamp-be-sufficient

器件型号:TS5A3159-Q1

E2E、  

对于模拟输入电压、TS5A3159-Q1规范提到最大值为 V++ 0.5V、但在注(3)中提到、如果观察到输入和输出钳位电流额定值、也可能会超过输出电压额定值。

 

在我的应用中、存在输入对电池短路(12V)的情况、因此我想使用二极管将输入电压钳制到 V+、二极管将具有大约0.6V 的正向电压、然后 VNO 将为5+0.6V、高于5.5Vspec、 但是、如果我添加一个电阻器、将电流钳制在50mA 以内、器件工作是否安全? 还是应该将电流钳制到其他规格? 谢谢。

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    你是对的。 如果模拟输入电压高于绝对最大值条件-使用串联限流电阻器将电流限制为<=|50mA|、则在应用中是可以的。 过压为100mV 时、添加限流电阻器即可工作。

    最棒的

    Parker Dodson