This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:CD74HC4067或 CD74HCT4067中的内部保护二极管?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/957236/cd74hc4067-internal-protection-diodes-inside-cd74hc4067-or-cd74hct4067

器件型号:CD74HC4067

大家好、

该 CMOS 器件内是否有保护二极管? 该最大值为 如果有的话、它们是否能够提供电流?  

问题是、由于过压高于5.5V、我是否需要外部保护二极管。

谢谢、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值意味着存在二极管。 (请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?)

    限值(您应远离此限值)为20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    好的、谢谢-您是指 ABS 最大额定值中的"DC 输入二极管电流、Iik +/-20mA "语句告诉您它。  

    有" 对于 VI > Vcc + 0.5V"的字样。 如果电流仅为1mA、这是否意味着我也可以达到 Vi = 10V?  

    通常情况下,数据表只写入 Vccmax =例如,5V + 0.5V 不允许使用更多电压:-s

    BR、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有方法限制电流(通常为串联电阻)、则二极管将钳制引脚上的电压、芯片实际上不会看到10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    正如 Clemens 在使用串联限流电阻器时所提到的、它通过减小电流以及电压如何不会看到相同的高电压来帮助防止器件损坏。 该部件的电流为+/-20mA。 然而、添加更大限流电阻器的一个后果是、您可以增加开关系统的插入损耗、这可能不适合所有应用。 如果存在的电流可能大于建议的+/-20mA 外部保护器件。

    最棒的

    Parker Dodson