请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的专家:
我们的应用需要一些复杂的多路复用器、该多路复用器可在输入关闭后保持先前的控制输入决策。
由于我们已经看到并使用了德州仪器的各种多路复用器和开关、
我们恳请专家就我们的要求是否有合适的选择。
提前感谢您的真诚建议。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我们的应用需要一些复杂的多路复用器、该多路复用器可在输入关闭后保持先前的控制输入决策。
由于我们已经看到并使用了德州仪器的各种多路复用器和开关、
我们恳请专家就我们的要求是否有合适的选择。
提前感谢您的真诚建议。
此致、
您好、Hyun、
我们目前没有任何器件会保留在信号源关闭后传递给器件的逻辑信号。
但是、通过添加下面所示的门控 D 锁存器或类似的器件、可以帮助实现应用的目标。
真值表如下:
| D | e | 问 | /Q |
| X | 0 | 上一个 Q | 上一个/Q |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
在此示例中、您需要2个控制信号来执行此任务。 为了确保器件在控制信号不总是出现的情况下按预期工作、建议在 E 上使用更强的下拉电阻、以便 E 比 D 更快地变为零、以便在控制信号转动时保持逻辑状态 关闭。 D 引脚也应在 E 引脚之前置位、以确保当 E 引脚变为高电平时、锁存器将在控制引脚上产生正确的逻辑电平。
如果您还能更详细地介绍多路复用器配置、所需通道、信号电压电平、模拟或数字信号、信号带宽和负载阻抗等应用、我可以更深入地了解一下该应用并找到可接受的解决方案。
最棒的
Parker Dodson