This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:当它未列在绝对最大值表中时、最高结温是多少?

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/956858/sn74cb3q3257-what-is-the-maximum-junction-temperature-when-it-is-not-listed-in-the-abs-max-table

器件型号:SN74CB3Q3257

E2E、  

最大结温未在绝对最大值表中列出时是多少?

材料 P/N

SBE-2.

TJ (°C)

Thja (C/W)

TS3L501ERUAR

INT-MPD

 

30.9.

SN74LVC1G3157DRYR

INT-MPD

150

284.2

SN74CBTLV3126PWR

INT-MPD

 

123.3

SN74CB3Q3257DBQR

INT-MPD

 

114.3.

谢谢、  

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、  

    我将对此进行研究。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150°C 请参阅 [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    所示的后清洁剂对于大多数部件也是正确的。 不过、您还可以近似计算 器件运行期间的预期最高结温、有关计算的更多详细信息、请参阅 此处的 E2E 文章

    我已附表-在进行这些计算时、有一些假设、因此在数据表中未列出最大值时、添加大约5度裕度是最佳选择。 该值以及建议的最高工作温度和最大存储温度值将使您很好地了解使用过程中结温的发热方式、并提供足够的信息以帮助避免损坏。 有关更多详细信息、请参阅下表:

    材料 P/N

    SBE-2.

    TJ (°C)

    裕度(C)

    Thja (C/W)

    TS3L501ERUAR

    INT-MPD

    112.2  

    ~ 5 C

    30.9.

    SN74LVC1G3157DRYR

    INT-MPD

    150

    -

    284.2

    SN74CBTLV3126PWR

    INT-MPD

     119.5.

    ~ 5 C

    123.3

    SN74CB3Q3257DBQR

    INT-MPD

     

    94.1.

    ~ 5 C

    114.3.

    请注意、当该值在数据表中列出时、不包括裕度。

    最棒的

    Parker Dodson