This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:如果 CD4051B 的引脚7 VEE 始终连接到 GND、我是否可以支持12V 信号?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/957176/cd4051b-if-pin-7-vee-of-cd4051b-is-connected-to-gnd-at-all-the-time-can-i-support-12v-signals

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件: TMUX1308

E2E、  

Q1如果 CD4051B 的引脚7 VEE 始终连接到 GND、则 CD4051B 可用于以下用途?

 

要通过主单元中的一个 MCU 控制8个外部器件、需要多路复用器

所需的多路复用器仅使用触发器信号、因此无需快速更改速度。

 需要耐受12V 电压、因此计划使用 CD4051B 而不是新的5V TMUX1308器件。

 

CD4051B 可用于此应用?

Q2关于 CD4051B 引脚7的功能

 

根据 TMUX1308 DS、TMUX1308的 PIN7为 N.C

https://www.tij.co.jp/product/jp/TMUX1308?keyMatch=TMUX1308&tisearch=Search-JP-everything&usecase=GPN

 

CD4051B 的 PIN7是如何的?

CD4051B 的 PIN7也是 N.C.?

CD4051B 的 PIN7的基本函数是什么。

Q3您是否有其他具有1:8、12V 多路复用器的可选多路复用器?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    问题1. 是的、CD4051B 可承受12V 的单电源电压。  

    但是、多路复用器输出的负载条件是什么。 您提到了由 MCU 控制的8个外部器件。 这些数字输入吗?  如果它们是具有高输入阻抗的数字输入、我认为您在通过器件传递电压时不会遇到太多问题。 如果不是这种情况、请告诉我该部件是否适用于解决方案。  

    问题2. CD4051B 的引脚7保留用于 VEE 输入。 在双极操作中、该引脚设置为负电源轨、在单电源操作中、该引脚连接到 GND。 这与1308不同、因为1308不支持双极操作、而 CD4051B 支持双极操作。

    Q3:对于可以处理12V 单电源的8:1多路复用器、我们确实有一些选项;请参阅 此处的链接 以查看我们的选项! 如果您有一些有关您可以共享的应用的更多详细信息、例如正在传递的信号(信号电平、频率)和器件的负载条件、 除了信号的用途之外、我可能能够找到一个比 CD4051B 更适合该应用的多路复用器-但是、根据提供的信息、我认为在此应用中使用器件不会出现问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许 VEE = VSS

    2、引脚7是 VEE、必须进行连接。 VSS 是数字输入的接地端、VEE 是模拟信号的负电源。

    其他 1:8、12V 多路复用 器更昂贵。

    触发信号是否实际为12V? 控制信号(INH/A/B/C)是否为12?