主题中讨论的其他器件: TMUX1308
E2E、
Q1如果 CD4051B 的引脚7 VEE 始终连接到 GND、则 CD4051B 可用于以下用途?
要通过主单元中的一个 MCU 控制8个外部器件、需要多路复用器
所需的多路复用器仅使用触发器信号、因此无需快速更改速度。
需要耐受12V 电压、因此计划使用 CD4051B 而不是新的5V TMUX1308器件。
CD4051B 可用于此应用?
Q2关于 CD4051B 引脚7的功能
根据 TMUX1308 DS、TMUX1308的 PIN7为 N.C
CD4051B 的 PIN7是如何的?
CD4051B 的 PIN7也是 N.C.?
CD4051B 的 PIN7的基本函数是什么。
Q3您是否有其他具有1:8、12V 多路复用器的可选多路复用器?
谢谢、
Adam