This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:信号衰减

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159, SN74CBTLV3257, TMUX1574, TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/953973/ts3a24159-signal-attenuation

器件型号:TS3A24159
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3257TMUX1574TMUX1575

您好!

客户正在使用 TS3A24159。 信号 is1Mhz、220mV。 但在多路复用器之后、它仅为160mV。

为什么? 0.3Ω Ω 导通状态电阻的原因吗?

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    多路复用器馈入的负载阻抗是多少?  

    Ron 将衰减信号、但其大小取决于负载条件。

    请告诉我、为了让我更深入地了解这一点、我的第一个本能是它看起来像是一个大压降、但在我知道负载条件之前、我无法确定。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    以下是负载规格:

    中心频率(MHz):1.0±0.1

    IMhz 下的 R0:100~500Ω

    静电容量:1200pf±20%

    客户以前选择 SN74CBTLV3257、但没有达到 这种衰减。 但考虑到尺寸、他们选择了 TS3A24159。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    您能否确认开关上的压降、我知道负载电压为160mV、但在您提到的指定负载条件下、此器件的衰减水平似乎太高。

    您能否确认正在使用哪些电源轨以及系统应在何种温度下运行?  

    除了多路复用器之外、信号通路中还有其他任何可以衰减信号的东西吗?  

    请告诉我、这样我们就可以找到这个问题的最根本!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是客户的回复。

    1.确认开关两端的压降为60mV;

    ℃℃为15 μ F 至20 μ F;

    3.有一些器件会影响整个链路中的振幅衰减,但我的问题是,盖开关的振幅衰减为何如此之大;

    我测试的电路图如下:

    工作条件1:开关测试的信号幅值为160mV

    工作条件2:当不使用信号开关时、在相同条件下测试的振幅为220mV

    使用 SN74CBTLV3257时、没有信号衰减。 您能否推荐具有更小封装、性能与 SN74类似的双通道信号开关? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    Parker 今天不在办公室、但我当然可以推荐 SN74CBTLV3257的替代产品。

    查看 TMUX1574和 TMUX1575。 这些器件采用更小的封装选项(分别为 SOT-23 THN 和 WCSP)、并提供改进的性能。

    此致、
    Kate