This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何 SPST 开关建议? 开关速率需要在 ns 级别进行控制、

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/956004/is-there-any-spst-switch-recommendation-the-switching-rate-is-required-to-be-controlled-at-the-ns-level

主题中讨论的其他器件:SN74AUC1G66

设计

是否有任何 SPST 开关建议? 开关速率需要控制在 ns 电平、最大输入共模电压将达到1.3V。

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最快的低电压逻辑系列是 AUC。 在 VCC = 1.8V 时、SN74AUC1G66在最坏情况下的 t 为2.9ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    请参阅 Clemens 的建议、并告诉我这是否符合您的系统要求。

    如有任何其他问题、请随时联系我们!

    此致、
    Kate