This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L4892:TS3L4892

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L4892
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/954796/ts3l4892-ts3l4892

器件型号:TS3L4892

我正在将千兆位以太网 与 TS3L4892配对。 它看起来很简单,但实际上不是。 我不知道为什么不能手动使用以太网。以下是我的日程安排。

上电后,SEL 信号被 电阻器上拉。 因此 A=NB2、然后我手动将 SEL 信号更改为低电平、应该是 NB1、

但输出上有信号。

我的设计是否有问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎来到 E2E 论坛!

    您能帮我更好地了解您在输出端看到的信号吗? 信号电压是多少? 您是否有要分享的示波器截图或测量结果?

    谢谢、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kate、非常感谢您的回复。

    我已经解决了问题、TS3L4892芯片的焊接 效果不好。 QFN 是手动实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kate、出现了另一个问题。  通过 TS3L4892时、数据速度可降至15Mb/s。 但是、如果我通过网线直接连接两台笔记本电脑、数据速度大约为110Mb/s 我不知道我的板会发生什么情况。 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢后续行动。 您是否修复了电路板上的焊接问题并确认开关工作正常?

    对于高速应用、遵循建议的电路板布局指南非常重要:

    • TI 建议使高速信号尽可能短。
    • 每个过孔都会在信号的传输线路中引入不连续性、并增加接收电路板其他层干扰的机会。 在双绞线上设计测试点时请小心;不建议使用穿孔引脚。
    • 当需要旋转90°时、使用两个45°转弯或一个圆弧、而不是进行单个90°转弯。 这通过最大限度地减少阻抗不连续性来减少信号布线上的反射。
    • 请勿在晶体、振荡器、时钟信号发生器、开关稳压器、安装孔、 使用或复制时钟信号的磁性器件或 IC。 •避免高速信号上的残桩、因为它们会导致信号反射。 如果残桩不可避免、则残桩必须小于200 mm。
    • 在连续 GND 平面上无中断地布置所有高速信号布线。 避免在平面分割中常见的反蚀刻交叉。
    • 由于存在高频信号、建议使用至少具有四层的印刷电路板;两个信号层由接地层和电源层隔开。
    • 大多数信号布线必须在单层上运行、最好是信号1。 该层旁边应该是 GND 层、该平面是实心的、没有切口。 避免在接地平面或电源平面中的开口处布置信号布线。 当在分割平面上运行是不可避免的时、必须使用足够的去耦。 最大限度地减少信号过孔的数量可通过降低高频时的电感来降低 EMI。

    此致、
    Kate