This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有用于+-12V 信号的开关解决方案?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/955536/is-there-any-switch-solution-for--12v-signal

大家好、团队、

我的客户对信号开关有一个要求、只要与您核实我们是否已经有这种解决方案。

  • 2:1 SPDT
  • 1kHz 频率就足够了
  • 应用于+12V 和-12V 信号
  • 通道#适用于1通道至4通道。

谢谢。

Johnny