This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:器件建议

Guru**** 2529980 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4052B, TMUX1309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/955193/cd4052b-part-recommendation

器件型号:CD4052B
主题中讨论的其他器件: TMUX1309

大家好、团队、

我有一位客户正在将 CD4052B 用于其上一代手持数字万用表。

对于具有相同或更高精度、更低 IQ 和/或其他优势的器件、您是否可以提供任何建议?

谢谢!

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1309是一款现代的2通道4:1器件。

    需要支持哪些电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    感谢您关注使用我们的新型多路复用器更新您的设计。 我想回应 Clemens 的问题、询问系统的电压要求是什么? 您针对改进的设计提出了哪些精密规格?

    谢谢、此致、
    Kate