This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:如果 COM1是电流源

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/954488/ts5a23159-if-the-com1-is-current-source

器件型号:TS5A23159

大家好、

我知道、模拟开关通常用于电压源开关。

您能否告诉我我们是否可以将电流源用作输入? (COM1)

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭合开关的行为类似于小电阻器(在本例中为0.7 Ω)、可在限制范围内传递任何电压和电流(0…VCC、±200mA)。

    只要电流源保持在这些限制范围内、它就可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是如果满足以下条件、您可以:

    1:通过开关注入的电流小于或等于绝对最大电流、对于该器件正常运行、该电流为+/- 200mA。

    2.输入端接地电压也在额定工作范围内。 对于该器件、输入电压应<=提供给 IC 的电源电压。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch 和 Parker、

    感谢您的信息。 下面是我们的使用方案。 您能否告诉我们 TS5A23159是否可以按如下方式使用?

    有一件事要检查:NC/NO 引脚是否可以是 I/O 接口?  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流源或上拉电阻器是否使用高于开关 VCC 的电源? (如果开关关闭、也会发生这种情况。)

    上拉电阻器是否会将电流限制在200mA 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    1.您的意思是没有高拉电压不能超过 Vcc、这是正确的吗?

    没有引脚是集电极开路结构、我们将使 IC < 200mA

    3、 NC/NO 引脚是否可以是 I/O 接口?  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是;当集电极开路输出关闭时、在 NO 引脚上可以看到上拉电压。

    重要的是电压和电流。 我不知道您对"I/O 接口"这一术语的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ladisch、

    检查后、它们可能是 I/O 接口。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    Clemens 所说的都是正确的、但我不确定的一件事是来自电流源的 NC 引脚上的电压。 如果这超过开关 VCC 电压、则应用中的器件可能会受到损坏。 电流幅度不是问题、但引脚 w.r.t 上的电压可能会导致问题、但除此之外、我认为应用看起来不错。

    最棒的

    Parker Dodson