This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:FET 总线开关输出使能逻辑低电平或高电平

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3125, SN74CBTLV3126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/953292/sn74cbtlv3126-fet-bus-switch-output-enable-logic-low-or-high

器件型号:SN74CBTLV3126
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3125

您好!

我们计划使用您的 FET 总线开关 SN74CBTLV3126PWR、并已查看表1。 真值表、其中提到高电平启用、低电平禁用。

而在概述(第08页)中、有人提到"当输出使能(OE)输入为高电平时、FET 多路复用器和多路信号分离器被禁用"。 这两种情况是相互矛盾的。

请确认启用开关 OE 引脚状态是什么? 启用后、我们需要连接 A 和 B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74CBTLV3125:低电平有效使能
    SN74CBTLV3126:高电平有效使能

    真值表正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugumar、您好!

    Clemens 正确、26是高电平有效部分、而25是低电平有效部分。 感谢您提请我们注意这一矛盾之处、以便我们能够纠正这一矛盾之处。

    最棒的

    Parker Dodson