主题中讨论的其他器件: ISO15
大家好、对于一个项目、我计划使用 TS5A23159来启用/禁用 RS485器件线路、因为我在生产环境周围放置了许多接触传感器、它们监控门打开/关闭状态、并使用 RS485收发器从器(配备 ATMEGA328P) 将把这些信息暴露给总线的主器件。
现在、我希望能够在客户环境中自由定位这些器件、而不必担心在固件中设置硬编码的从地址或使用硬件 DIP 开关:该地址将通过 MCU 进行动态管理。
它们使用 CAT5e 电缆进行连接、总长度约为20/40米、电缆将传输:A-B-VCC-GND。
每个器件均以菊花链模式连接、上述器件将使用 MCU 的 TS5A23159 (如下图所示)来控制以下器件的 RS485数据线使能、我希望实现这种"RS485数字开关":
这种方法会起作用吗? 会导致 RS485问题? 请记住、使用的波特率相当低:大约为38400、从器件上的收发器都是 TI ISO15。