请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3159 大家好、
我们希望使用 TS5A3159来控制两个电阻器选项。
我们发现、如果 V+低于1.65V、内部 MOSFET 将是一个大电阻器(线性区域)、您能告诉我我我的理解是否正确吗?
如果 V+<1.65V、您能否告诉我可能的电阻或计算(等效电阻器)。
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.