This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3384:推荐33MHz 10位双向电平转换器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/944458/sn74cb3t3384-recommend-10-bit-bidirectional-level-shifter-at-33mhz

器件型号:SN74CB3T3384

尊敬的 TI 团队

我们的客户正在寻找具有以下使用条件的电平转换器、以便在 PCI 板中使用。
・工作频率33MHz
・3.3V、5V 双向电平转换器
・位数为10位或更多

我在以下文档的第5页看到 CB3T 系列的工作频率为100MHz 或更低。

https://www.ti.com/lit/ml/scdb006a/scdb006a.pdf?ts=1601307415634&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74CBTD3384


因此、我认为 SN74CB3T3384将满足 CB3T 系列中的上述条件。
SN74CB3T3384作为符合上述条件的器件是否存在任何问题?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    感谢您使用 TI 的数字总线开关选择指南。 根据您提供的系统要求、SN74CB3T3384是带宽高达100MHz 的10通道电平转换器的理想选择。

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致、
    Kate