This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:SN74LV4051A INH 使用50kHz 案例参考

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/944049/sn74lv4051a-sn74lv4051a-inh-using-50khz-case-consult

器件型号:SN74LV4051A
主题中讨论的其他器件:TMUX1308

大家好、

在这里了解您很高兴。 我的客户希望使用50kHz PWM 信号来控制 INH 引脚100ms。 根据数据表、 最大启用和禁用时间为18ns。 您能否帮助检查是否可以像这样使用此器件? 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的林志光:

    感谢您的提问。 启用/禁用延迟时间的规格是由于 INH 的变化而导致输出变化的响应时间(数据表图6中显示的图表)。 最大延迟为18ns 时、器件将有足够的时间使输出响应50kHz PWM 控制信号上升/下降。

    我还想告诉大家、我们有一款类似的新型8:1多路复用器 TMUX1308、它具有改进的功能、并采用微型新型引线式封装。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、
    Kate